Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90
您好!
我正在尝试了解 ADS52J90 ADC 上 TX_TRIG 输入的用法。
数据表指出:
"该器件具有多个 PLL 和时钟分频器、用于生成可编程 ADC 分辨率
和 LVDS 同步因子、以及同步 LVDS 测试模式。
TX_TRIG 输入用于同步器件内部的时钟分频器。 实现的同步
TX_TRIG 还使多个并行器件能够同步运行。"
而且:
"在 TX_TRIG 上施加脉冲是加电和初始化序列的强制部分。
如果未应用 TX_TRIG、器件可能会以意外的方式运行。"
我想使用多个 ADC 在32个通道上同步一定数量的采样、例如、4个 ADS52J90 ADC 同时被触发以捕获100个同步采样、然后等待下一次触发、然后再捕获接下来的100个采样。 此操作是否可以使用 TX_TRIG 输入? 我发现数据表在这个主题上有一点不清楚、当器件加电时、为了同步器件、看起来使用了 TX_TRIG、 但是、是否可以在每次触发器件时捕获特定数量的样本、或者、一旦 TX_TRIG 变为高电平、ADC 就会连续捕获样本?
谢谢
Henry