This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:ADC12DJ3200EVM

Guru**** 2766495 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/889016/adc12dj3200evm-adc12dj3200evm

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM

由于 ADC 的内存非常低、我想将从"高速数据转换器专业版"软件到我的 PC 的实时数据流保存下来。 但是、用于数据采集的"连续捕获"选项不能满足这一目的。 那么,有什么备选方案呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankan、

    您需要多少个采集样本? TSW14J57EVM 具有 DDR RAM、您应该能够在  TSW14J57EVM 上执行高达2M 的采样。 您必须单击 Data Capture Option (数据捕获选项)-> Capture Option (捕获选项)。

    请在# Sample (per channel)的框中输入2097152。

    您还需要使用不同的固件来获得更大的捕获。 要执行此操作、请为您的特定模式选择 ini 文件、并让固件自动加载、固件加载完成后、您 需要 手动下载 、您需要转至 Instrument Options -> Download firmware (仪器选项->下载固件)。

    文件选择窗口将是选项、请选择下图所示的固件。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用“连续捕获”选项,是否可以获得存储在 PC/系统或 EVM 模块中的数据? 我的要求是获得高达几个 Tera 样本的连续数据。 我的系统可以处理它。 但它不能存储在 EVM 模块中。

    那么、您能详细说明数据是如何保存的、以及在"连续捕获"期间在何处保存的吗?

    谢谢、此致、

    Ankan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用“连续捕获”选项,是否可以获得存储在 PC/系统或 EVM 模块中的数据? 我的要求是获得高达几个 Tera 样本的连续数据。 我的系统可以处理它。 但它不能存储在 EVM 模块中。

    那么、您能详细说明数据是如何保存的、以及在"连续捕获"期间在何处保存的吗?

    此致、

    Ankan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " 连续捕获"一词在这里具有误导性。 我想您正在寻找的是高达几个 Tera 样本的连续数据流、但即使在连续采集模式 下、HSDCpro 仍在一个接一个地进行单独的采集、数据不是连续的数据流。 您将开发自己的捕获解决方案来捕获 连续数据。

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      因此,如果使用“连续捕获”选项,我会得到安装了 HSDCpro 的计算机/系统中存储的数据吗? 或者它会存储在 EVM 模块中,直到我单击"stop"?

    此致、

    Ankan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankan、

    此处是数据保存 bin 文件的位置

    C:\Users\Public\Documents\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Data

    此致、

    Neeraj