This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:频率调制为采样率的一半

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873141/adc12dj5200rf-the-frequency-is-modulated-at-half-the-sampling-rate

器件型号:ADC12DJ5200RF

您好!

我目前正在尝试在我设计的板上运行 ADC12DJ5200RF 时遇到反复试验的错误。


尽管 ADC12DJ5200RF 运行在各种采样率下、但数据似乎由频率为采样率一半的信号进行调制。

例如,以10.4GSPS 运行时,将信号调制为5.2GHz,以9.6GSPS 运行时,将信号调制为4.8GHz,... 等等。

随附的是输入100MHz 信号时的测量数据。

如何获取正确的数据?

e2e.ti.com/.../Input100MHz.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请 尝试  为您的电路板设计使用外部采样和外部 REF 时钟 、以确保正确设置这些频率。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次查看 Excel 电子表格后、可能无法对正在捕获的数据进行排序和通道化。 我将查看5200RF ADC 数据表中描述 JESD 工作模式的第62页和第64页。 请重新检查、并确保数据被正确捕获。

    此致、

    Rob