This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7223:转换时输入引脚感应干扰信号

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/879605/ads7223-input-pin-sensing-interference-signal-while-conversion

器件型号:ADS7223

大家好、  

客户使用 ADS7223轮询和收集6个通道的单端输入模拟信号。 此器件的原理图如附件所示。

在每次 ADS7223转换后、每个模拟信号的输入引脚将感应干扰脉冲信号、如下面所示、干扰脉冲在其相应 BUSY 信号的下降沿生成。 每个路径的干扰仅在该路径的转换完成时发生、而不会在其他路径的转换完成时发生。

在 R/C 之前没有用于输入信号的驱动器。  

工作模式设置为模式1、请参阅以下寄存器设置

您能否帮助澄清在输入引脚上感应此类干扰信号的原因是什么?

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以确保我正确理解。

    您会看到单个通道的输入信号出现尖峰。 没有其他通道具有此效果、对吧?

    所有通道在输入端是否具有相同的 RC 组件? 这是否在每个输入信号电平发生? 示例,1V,2V...

    在转换结束时、多路复用器必须更改通道、开关可能会对输入信号产生影响。

    此致

    Cynthia