This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7949:交流输入感测

Guru**** 2914450 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/879983/ads7949-ac-input-sense

器件型号:ADS7949

尊敬的团队:

如果我想使用该器件来感测交流输入、这里有什么问题吗?

电压-> 97~264VAC、将使用电阻分压器来实现合适的 ADC 输入范围

电流=> 5A、将使用电流分流器

但如何处理正负电压和电流?

我们能否感测频率= 47~63Hz?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您尝试测量负电压、则需要使用双极器件、ADS7949是单极器件、因此只能接受正信号。

    如果担心  负信号可能会出现计划外的情况、则需要在输入驱动电路中解决此问题。 如何驱动输入?

    该器件可对47Hz 至63Hz 的输入频率进行采样

    此致

    Cynthia