This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304L05:浪涌电压

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1304L05, TIDA-01349

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891347/amc1304l05-surge-voltage

器件型号:AMC1304L05
主题中讨论的其他器件: TIDA-01349

大家好、

我的一位客户正在尝试开发符合 IEC 61800-5-1标准的电机驱动应用、而客户计划在应用中使用 AMC1304L05。 但是、他们现在遇到了隔离等级问题。

AMC 的数据表指定了以下浪涌额定值:8.4kV 峰值时的 V_IOTM 和6.25kV 峰值时的 V_IOSM。 但是、要符合 IEC 61800-5-1中的3类浪涌额定值、浪涌电压需要>8kV。  

那么、问题是、如果该器件仅有6.25kV 浪涌额定值、那么它是否可以用于此 IEC 61800-5-1应用?

谢谢、此致、

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    我不是 IEC 61800-5-1的专家、因此我无法确认3类浪涌电压大于8kV、但我相信您是正确的。 我建议向客户展示 AMC1306或 AMC1303、两者的浪涌电压均为8kV。 我发现一些 TIDA 提到通过 IEC 61800。

    AMC1303、 TIDA-01349

    AMC1306、 TIDA-01455