This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:可接受的中间频率

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3444, ADC3443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/890795/adc3444-acceptable-intermediate-frequencies

器件型号:ADC3444
主题中讨论的其他器件: ADC3443

您好!  

我的团队选择 ADC3444作为25kHz BW 信号的 IF 采样应用。 我们将其用于单线 LVDS 配置、即最大80MSPS 我想知道该四通道 ADC 是否可以接受以下 IF 信号:10.7MHz、16.9MHz、21.4MHz 和45MHz。 对于 上述频率、我需要在此 ADC 中选择哪种采样率?  
感谢大家 的帮助、
Xl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XL、

    ADC3444将能够对您列出的所有 IF 信号进行采样。如果您以80MSPS 采样、45MHz IF 将"折返"回35MHz、因为它将位于第二奈奎斯特区域、 因此、我认为这在频率规划方面可能是可以的。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢你的帮助。

    我想知道当我使用45MHz 中间频率时是否会有问题。 我的问题是、如果我使用45MHz、信号将折叠到第一奈奎斯特区域、但我可以再进行过采样、因为35MHz x 2 = 70MHz < 80MHz、只是奈奎斯特速率的两倍。 与过采样(过采样因子为 N、因此 SNR 增加 sqrt (N))相比、这种理论尊重香农、但不会提高分辨率和 SNR。 我是否需要降低 IF 频率以提高性能? 我是错还是遗漏了什么?

    感谢大家的进步、

    此致、

    Xl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XL、

    我相信您是正确的、但是、随着输入频率的增加、SNR 下降将由采样时钟的相位噪声/抖动和 ADC 的孔径抖动决定。 如果您看看10MHz 和70MHz 之间的性能差异、SNR 只有大约0.1dB 的差异

    此外、如果您看看 ADC3443交流性能规格(80MSPS)、它在10MHz 和70MHz 之间也有大约0.1dB 的差异。

    我的建议是、如果您关心性能、则无需修改这些频率。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    非常感谢您解决我的问题。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    Xl