This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:基准电压与输入信号范围间的关系

Guru**** 2812145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/872980/ads8900b-reference-voltage-vs-input-signal-range

器件型号:ADS8900B

有关上述电路的问题。

如果 AINP 的输入信号范围为0V 至5V、并且 AINM 接地;应在 REFIN 上施加什么基准电压?

2.如果 AINP 的输入信号范围为0V 至5V、而 AINM 的输入信号范围为0V 至-5V;应在 REFIN 上施加什么基准电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wen、

    ADS8900的输入为单极全差分输入。 这意味着每个输入 AINP 和 AINM 的允许输入电压范围被限制为相对于接地的正电压(0V 至 Vref)。

    满量程范围为-Vref 至+Vref 差分。 当 Vref=5V 时、输入范围将为-5V 至+5V 差分电压。

    AINP=0V、AINN=5V、(AINP-AINN)=-5V 差分、(AINP+AINN)/2=2.5V 共模

    AINP=5V、AINN=0V、(AINP-AINN)=+5V 差分、(AINP+AINN)/2=2.5V 共模

    此外、由于输入是全差分输入、因此输入共模电压(正负输入的平均值)必须非常接近 Vref/2、如果是5V 基准、则必须非常接近2.5V。 (允许的范围为2.4V 至2.6V。) 在这个限制下、您不能将负输入接地并从 ADC 中获得良好的性能。

    请观看 TI 高精度实验室视频、了解有关这些限制的更好说明。

    2.1 TI 高精度实验室–ADC:SAR ADC 输入类型

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-sar-adc-input-types

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用