This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672A:与 DAC5672相比、"A"版本是否可与1.8V DVDD 和3.3V AVDD 一起使用

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5672A, DAC3171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/880220/dac5672a-vs-dac5672-can-the-a-version-be-used-with-1-8v-dvdd-and-3-3v-avdd

器件型号:DAC5672A
主题中讨论的其他器件: DAC3171

您好!

我看到这篇 E2E 文章 :https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/726250、其中提到 DAC5672A 可与单独的 AVDD 和 DVDD 电源配合使用。 最初、我认为电源可以是不同的电压、通过查看数据表、情况似乎并非如此、因为 AVDD 和 DVDD 都是3-3.6V 范围。

如果 DAC5672A 无法与1.8V DVDD 和3.3V AVDD 配合使用。 我们是否有一个与 DAC5672A 类似的器件可支持此配置?

也可接受1.8V DVDD 和1.8V AVDD。

谢谢、
Nick