This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:评估板 DDR 故障和返回选项?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65EVM, ADS52J65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/901074/tsw14j56evm-eval-board-ddr-failure-and-return-options

器件型号:TSW14J56EVM

我想评估需要 TSW14J56EVM 的 ADS52J65EVM。  我于2019年6月27日购买了这些电路板、但最终还是成功了
使用它们。  出现了一个小问题和一个主要问题。  首先、可下载高速数据转换器专业软件
是5.0版。  在使用此评估板和 ADS52J65驱动程序软件运行时、它警告某些 GUI 功能可能与不兼容  
使用版本4.5至4.9。 但我无法找到如何获取4.9版的高速数据转换器专业版软件。  不过、这似乎很小。
主要问题是 TSW14J56EVM 未通过 DDR 测试。  使用单独的5V 电源连接到两个电路板、然后打开 TSW14J56EVM、再进行拉电流
1.5安培。  然后、我启动高速数据转换器软件、该软件可识别要选择的 TSW14J56EVM 序列号、  
在这里之后的某个时候、我会收到 有关我忽略的 GUI 版本的兼容性消息。  然后我下载
ADS52J65固件(从左上角开始)。  这会导致 TSW14J56EVM FPGA 的初始化次数增加。  在此过程中、LED D8短暂亮起、但会亮起
最终关闭、LED 的 D7和 D6打开。  我在一些用户论坛中看到、仅这一点就表明存在内存故障。 LED
D3 打开。  在尝试首次使用 ADS52J65 (80MSPS、4通道、ADC -不斜坡)和32767个样本时、
当我点击"CAPTUR"时、D3关闭、D4闪烁开/关。  然后、在超时后、我收到读取 DDR 到文件的错误消息。  
除非存在一些常见的电路板错误或 GUI 兼容性、否则除非用户论坛不正确、否则这意味着电路板无法使用。 我该怎么做
有了它? 直接从 TI 购买时的成本约为1200-1300美元。  是否有任何保修选项? 我可以从 Digite-Key 购买一个、价格将近1500美元
快速周转以尽量减少进一步的延迟、但这是一大流行病中等待新赠款供资的大学集团需要花费大量资金!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greig、您好!

    请确保以下几点并告知我们您的观察结果。

    1. 电源–请确保根据 TSW14J56用户指南、TSW14J56EVM 的5V 电源额定电流至少为3安培。
    2. 检查 LED D17 (DDR3 VREF 良好)、D10 (电路板电源)是否已开启、如 TSW14J56用户指南第6页所述。
    3. 请确保您下载的默认“TSW14J56REVD_LMK_SYSREF_TRIGGER”固件已下载。

    您可以通过确保 HSDC 专业 GUI 中的接口类型=“TSW14J56REVD_LMK_SYSREF_TRIGGER”来验证这一点

    1. 您也可以通过以下方式手动下载固件:(HSDC pro GUI >> Instrument Options >> Download Firmware >> Select "TSW14J56REVD_LMK_SYSREF_TRIGGER")
    2. ADS52J65 EVM GUI 通过使用 HSDC pro v4.9的 TSW14J56 EVM 进行测试。 我们建议使用 HSDC pro v4.9、但可以将 ADS52J65 EVM GUI 与 HSDC pro GUI v5.0配合使用。 这不会导致任何问题。
    3. 请参阅下图了解状态 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经回复了、但看起来好像 是 CS0188310的客户服务链接、以下是重复的:

    我使用的是额定电流为4安培的5V 电源、因此电源不是问题。 LED D17 (Vref 正常)和 LED D10 (电路板电源)均亮起。 我还验证了手动下载的接口类型= TSW14J56REVD_LMK_SYSREF_TRIGGER、症状仍然存在。 LED D8熄灭(MEM 故障)、LED D7 (MEM 成功)亮起、LED D6 (MEM 初始化)亮起。 当我单击"CAPTURE (捕获)"时、LED D3熄灭、LED D4开始闪烁。 D8保持关闭、D6、D7处于打开状态。  我将得到"Read DDR to File Timed Out Error"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格赖格

    根据以下 LED 状态、

    1. D8 (MEM 失败)–关闭
    2. D7 (MEM 成功)–开
    3. D6 (MEM Init)–打开

    由于校准失败、TS14J56EVM DDR 似乎存在一些问题。

    请联系 TI 客户服务以更换 TSW 电路板。  如果他们需要我们提供的任何其他信息来为您提供新电路板、请告诉我。