This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-EP:内部多路复用器 ESD 二极管额定值

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, ADS1258-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/872250/ads1258-ep-internal-multiplexer-esd-diode-rating

器件型号:ADS1258-EP
主题中讨论的其他器件:ADS1258

多路复用器输入保护二极管在 ADS1258转换器上的额定 ESD 测试电平是多少? 或者、保护二极管是否有安全工作区曲线(功率与时间)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    欢迎访问 TI E2E 论坛。

    您是否要求 HBM 和 CDM ESD 测试的电压等级?
    我已向我们的质量团队提出要求、要求他们提供这些测试的结果、并将在我收到这些信息后立即通知您。

    请注意、内部 ESD 二极管主要用于在处理和终端设备制造过程中提供 ESD 保护。 这些类型的电气过载往往是较低的总功率、在器件关闭时发生的单个事件(即不是持续施加的过压情况)。 为了获得更高的功率、应使用电路内 ESD 过压保护外部 ESD 保护电路。 在数据表的绝对最大额定值表中、 我们确实指定了允许的10mA 持续电流限制、这意味着只要外部电路将器件的输入电流限制为10mA 或更低、内部 ESD 二极管就可以承受过压情况而不会降低器件可靠性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对这个 Chris 的快速回答。  在您作出响应之前、我并不能100%确定输入端的10mA 绝对最大额定值是由 ESD 二极管的钳位电流额定值引起的。  我想知道10mA 是否用于 限制多路复用器输出和 A/D 输入之间外部调节级输入端的电流消耗。 例如、如果对于5V 最大 A/D 输入、我的外部调节输入级阻抗为500欧姆或更低、那么我会超过输入额定值。

    如果您碰巧了解了二极管测试到的 ESD 模型和电压电平的详细信息、我会感兴趣、但我主要是尝试确定二极管的稳健性。  在我的设计中、 在加电和断电条件下以及在输入瞬态期间、电流将被限制在低于1mA 的峰值。  我想确保这不会造成破坏性。

    此致。

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    供参考:ADS1258-EP 已针对最小2kV HBM 和500V CDM 进行了测试。 遗憾的是、我没有找到任何有关每个封装类型结果的数据、但我的猜测是每个封装可能都超过了上述最低评级、因为当时这是一个标准。

    如果您将器件的过压输入电流限制为1mA 峰值、那么您远低于绝对最大额定值、应该可以。