This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:采样率

Guru**** 2968390 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891083/ads131a04-sampling-rate

器件型号:ADS131A04

大家好、

 ADS131A04的数据表显示最大采样率为128kSPS。 客户希望确认采样率是每通道128kSPS、还是所有4个通道128kSPS。

如果所有4个通道的采样率为128kSPS、 则每通道的最大采样率是多少?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    该器 件具有四个独立的 ADC、每个采样速率为128ksps、所有四个器件将同时转换结果。  因此、主机每秒将收到128、000个样本 x 4。  这就是所有同步采样器件的工作方式。  

    客户可能过去对多路复用器件有一些经验。  对于四通道128ksps 多路复用器件、您将在1秒内收到128、000 x 1个样本。  因此、多路复用器件上所有四个通道的有效采样率为128k/4 = 32ksps。   

    因此、对于同步采样器件(如 ADS131A04)、您无需像对多路复用器件那样除以通道数。

    我希望这对您有所帮助。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您的清晰解释。

    此致、

    Danilo