This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118EVM:ADS1118EVM 返回固定数据。 配置正确?

Guru**** 2806675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118EVM, ADS1118, HDC2080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/879811/ads1118evm-ads1118evm-returns-railed-data-configuration-correct

器件型号:ADS1118EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1118HDC2080

您好!

我有 ADS1118EVM、它连接到 USB 软件狗 、 并连接了 K 型传感器(EVM 随附的传感器)。  返回的数据似乎被固定了。  猜我的配置不是很正确、或者我遇到了其他一些硬件问题。  请帮助。  我已经尝试过各种配置设置、它们都返回固定数据。

我将其配置为:

但是、产生的数据似乎是固定的。

以下是寄存器:

转换寄存器总是固定的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我承认 ADS1118EVM GUI 不是最易于使用的、但有几个方面需要尝试。  

    首先、我将检查器件是否正在转换。 将输入多路复用器设置为 AIN0/AIN1、并使用电线在电路板的测试环路上将输入短接在一起。 然后、我将 PGA 设置为最小范围(±0.256V)。 然后启用温度传感器(方框图选项卡中 ADC ON 下方的按钮)。 我还会将器件置于连续转换模式(在 ADC/数据速率选项卡上方)。 然后写入配置寄存器(或使用自动写入按钮)。 将数据速率设置为860SPS。 使用此 EVM、转换将在 ADC 输入和内部温度传感器之间交替。

    启动 Begin CJC Comparison。 如果启用了温度传感器、那么您应该会稍微看到检测到的 CJ 温度值(您可能需要在电路板上烧断、甚至触摸电路板以将其加热一点)。 如果检测到的 CJ 温度值发生变化、则 ADC 正在进行转换。

    如果您希望只查看 Display Voltage、以便您可以看到 ADC 读取的值。 在输入短路的情况下、您可能会看到0V、但您可能会有少量的偏移、并且由于数据速率处于最大值、因此可能会有少量的噪声。 如果该电压也在移动、则 ADC 至少在 AIN0/AIN1通道上进行转换。

    之后、您应该能够查看热电偶是否实际工作、并验证 AIN2/AIN3输入是否正确转换。 老实说、"Registers"选项卡也不能正确显示。 但是、我能够从 ADC 中读取一些数据。

    您还可以验证 T1+和 T1-的测试点。 它们应连接到 AIN2和 AIN3。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、 感谢您再次与我取得合作。

    我从0和1跳过环回、如图所示。

    已按照您最初所述配置 ADS1118。

    已检查输出、但未通过吹风或甚至手持方式看到任何活动。

    完全没有变化。  :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我认为 SM-USB-DIG 是颠倒的。 我认为 TI 标识应该位于顶部:

    在图片中、顶部显示了 SM-USB-DIG 和网站文本。 SM-USB-DIG 连接器未锁定、可向后连接。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    你是对的。  最初我正确了、但当我断开连接以放置回路时、沿线路的某个位置发生了错误翻转。  问题是、由于我连接错误、器件能否承受该事件?  即使这次正确连接、它看起来也不会改变电压。

    相同的设置。

    输出似乎仍然没有通过保持或吹扫传感器来改变电压。

    和配置寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我认为您的引脚仍然未对齐。 从 SM-USB-DIG 的引脚看起来好像被一个引脚从 ADS1118EVM 的连接移开了。 同样、SM-USB-DIG 外壳开口比引脚连接器大得多。

    这是你给我的照片。 顶部红线显示 SM-USB-DIG 的引脚1连接到 ADS1118EVM 的引脚2。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、是的。  我看到了这一点、拔下插头 、然后对齐它们。  谢谢。  

    因此、它现在看起来是很好的数据。  请参阅下面的捕获。  您可以看到我将热电偶固定在何处、然后让它运行。  下一步是通过 Aardvark I2C_SPI 适配器读取器件。  我可以通过 Aardvark I2C 读取您的 TI HDC2080 、没问题。   我有几个关于 SPI 的问题、因此我将创建一个新请求、以便我们可以关闭这个请求。  谢谢主席先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、是的。  我看到了这一点、拔下插头 、然后对齐它们。  谢谢。  

    因此、它现在看起来是很好的数据。  请参阅下面的捕获。  您可以看到我将热电偶固定在何处、然后让它运行。  下一步是通过 Aardvark I2C_SPI 适配器读取器件。  我可以通过 Aardvark I2C 读取您的 TI HDC2080 、没问题。   我有几个关于 SPI 的问题、因此我将创建一个新请求、以便我们可以关闭这个请求。  谢谢主席先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    没问题。 我很高兴您能正常工作。 我还很高兴您发送了一张足够清晰的照片来查看失准情况。 没有这一点,我们可能仍在努力。

    当您提出有关设备的其他问题时、请随时回帖。

    吴约瑟