This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408:温度传感器

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/889878/dac81408-temperature-sensor

器件型号:DAC81408

传感器输出的最大输出电流和阻抗是多少。 我有几个板、输出设置为大约5V。 是否有任何原因会损坏它们或部件配置中存在某种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batkowski、

    由于此参数不具有特征、我需要与我的设计团队核实信息。

    请等待一天、我将向您回复该信息。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batkowski、

    温度传感器输出不应加载,它仅具有100uA 的能力。 关于输出阻抗、路径中有一个多路复用器、用于指示直流输出阻抗。 直流阻抗的变化为420欧姆至610欧姆。 通常、它大约为500欧姆。  

    希望这能澄清。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akhilesh

    我还有一个问题。 您提到路径中有一个多路复用器。 控制多路复用器是否有任何可能性? 我有两个板、传感器输出为5V (无负载输出悬空)。 因此、它们要么已损坏、要么以某种方式断开。

    此致

    Jacek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该多路复用器在器件内部、用户不能选择进行相同的控制。 在室温下、该引脚应具有1.2V 至1.3V 的电压、DAC 输出为空载。

    此致、

    AK