This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC9881:反馈电阻器

Guru**** 2913690 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC9881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/900841/dac9881-feedback-resistor

器件型号:DAC9881

我想问有关反馈电阻器的文献、不清楚。 RFB 是内部电阻器吗?在第26页、注(1)中、RFB 可以是1k Ω 或2k Ω、具体取决于增益。这是根据寄存器设置在内部处理的?如何调整 RFB 的电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您给我们写信。

    RFB 是一个将根据增益配置进行设置的内部电阻器。

    如果增益 = 1、RFB = 5千欧

         增益= 2、RFB = 10千欧

    它将根据增益设置进行设置、您无需进行相同的调整。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请解释如何根据增益?调整内部电阻

    此外 、我还想知道 DAC9881的带宽。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    如果您查看 TA 数据表引脚说明、可以看到增益引脚控制器件的增益模式。

    缓冲器增益设置。当引脚连接到 DGND 时增益= 1;当引脚连接到 IOVDD 时增益= 2。 相应地、RFB 将被置位。

    DAC9881内部缓冲器的 GBW 乘积 典型值为5.5MHz。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 AK

    非常感谢。

    我在数据表的图64中看到您要讨论的内部缓冲器。 是否可以知道该特定运算放大器的器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是取代了 AK,因为周末已经在印度开始了……

    内部缓冲器最初可能基于预先存在的产品设计或完全独立的设计。 即使它是一种预先存在的放大器产品、但随着分段方案的部署频繁、它会被集成到 DAC 设计中、因此它会被相当大的修改、尤其是对于高分辨率设计、这样原始放大器的参数就不再相关了。

    您还有其他具体问题吗? 根据您想要了解的内容、我们应该能够找到一个途径来回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在这里需要其他帮助吗? 由于 Kevin 事后提到的原因、我们很难获得 DAC9881中使用的运算放大器缓冲器的内部参数。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。