This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何使用具有200K-400kHz 集成 DDC 的数字 DDC thip 或 ADC 芯片

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC2256A, DDC316, ADC3221, ADS8168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/901044/is-there-any-digital-ddc-thip-or-adc-chip-with-integrated-ddc-for-200k-400khz-using

主题中讨论的其他器件:DDC2256A、 DDC316、 ADC3221、 ADS8168

您好 TI

 现在是否有任何具有200K-400kHz 集成 DDC 的数字 DDC THIP 或 ADC 芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cun、

    我不确定我是否完全遵循了您的问题。 为了确保命名可能会令人困惑、DDCxxx (如 DDC2256A)是计算机体层摄影空间(CT)中常用的光电二极管前端产品、而不是用于通信的传统数字下变频器。 如果您正在寻找通信 IC、您可能需要查看其他论坛...

    无论如何、如果您正在寻找"CT" DDC、这些是电流输入到数字输出。 每个通道都有一个积分器和 ADC。 最快的是 DDC316、它可以在12b 下实现100KSPS。 带宽的定义要复杂一些。 某些 DDC 的脉冲速度可能比采样率指示的快、但在我们进入该级别的详细信息之前、请确认您正在参考这些产品。

    如果您正在寻找能够以200-400KSPS 的速率对电流进行数字化的产品、DDC 就无法实现数字化。 您将需要一个分立式跨阻放大器和 ADC。

    此致、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我正在寻找 可以是单个芯片或与 ADC 相结合的数字下变频器。

    那么、您能告诉我我应该在哪个论坛提问吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cun、

    我了解到您实际上不需要做任何事情。 论坛管理员将负责处理该问题。 让我们等待正确团队的回复...

    祝您好运! )
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好的

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cun、

    我们正在等待... 您可能知道这一点、但一位同事刚刚向我发送了此链接、以防它有助于:

    http://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/high-speed/rf-sampling.html

    此致、
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cun:

    在高速数据转换器产品系列中、有几个 ADC 选项包括集成 DDC。  在最初的帖子中、您表示希望以200-400 kHz 的频率运行。  假设您的数据速率为200-400kSPS。  这是一个低速数据速率、通常是通过一个不采用数字下变频的直接 ADC 来实现的。  当采样率较大但数据速率必须保持在更合理的速度时、通常使用 DDC 操作。  前面提到的 RF 采样数据转换 器链接属于该类别、其中采样率为 GSPS、数据速率为 MSPS 范围。

    合适的器件取决于所需的输出采样率。  我假设您正在寻找采样率为几 MSPS、可向下转换为 几百 kHz 数据速率的器件。  市场上没有  提供此 类配置的高速转换器产品。  您可以查看 ADC3221等器件、它是一款25MSPS 低功耗 ADC。  

    -RJH

    取消参数由[0、1]单位圆绑定。  “0”表示完全取消,“1”表示不取消。   在 dB 刻度中、函数受[-INF、0]的约束。 两个正交输入变量[x、y]代表一个二维空间。  参数幅度由输入变量相对于理想点的偏差[x0、y0]决定。  图1显示了一个圆、它表示可产生幅度的无限可能性 x、y 点、r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RJ

    我需要的每通道采样率非常低(大约200kHz)

    但通道数量超过200。

    因此、我仍然需要使用 DDC 来降低总数据速率。

    这两种解决方案是 数字下变频器或 模拟器。

    那么、如果您可以建议一种适用于200kHz 低至100kHz 或更高低频的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢你

    让我来研究一下、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cun:

    啊、好的。  您正在寻找一个~200kHz 的输出采样率、此采样率可被数字下变频至~100kHz 或者更低。  EDU 可能拥有更好的高通道数设备产品组合、具有非常低的采样率、非常适合您的应用。  我将继续关注他在这些器件方面的专业知识。

    我的团队以数十 MSPS 至 GSPS 的更高采样率运营。  正在开发的新器件可支持极低的数据速率。  该器件是一款14位双路 ADC。  它包含高达32倍的抽取率。  您可以使用对应于3.2MSPS 输出采样率的100kHz 数据速率或较小的抽取率运行、也可以使用较低的采样率运行。  我不确定您可以使用多低的电压。  类似于1MSPS 的东西似乎是合理的。

    我无法在公共论坛上详细讨论此器件。  如果听起来很有趣、请联系您当地的 TI 销售代表、他们可以帮助您了解更多详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们似乎没有适用于高通道数 DDC 类型应用的单个 IC 解决方案。 我们确实提供了许多可满足该采样率的更高通道数 IC、例如 ADS8168。  这些 IC 中的许多都可以组合在一起以满足应用需求。