This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1174:闭锁

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1174, ADS1278
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871056/ads1174-lockup

器件型号:ADS1174
Thread 中讨论的其他器件: StrikeADS1278

在许多情况下、我遇到部件锁定。 最初的症状是、采样数据返回时全为零。 仔细检查后、该器件会消耗非常大的电流(约100mA)、并显著升温。  由于 AVDD 路径中有一些 RC 滤波器、这种高电流消耗会将 AVDD 至器件的电压降至大约2伏(可能是2.5伏、我不记得确切的情况)。 我在10欧姆电阻器上测量了1V 压降、因此得出了100mA 的值。 一旦发生这种情况、下电上电即可使一切恢复正常。

数据表中有一个关于"瞬时"100mA 电流消耗的规格。 那是什么? 我想它是在转换过程中进行的。 这似乎也是器件锁定的时候。

考虑到器件处于闩锁状态、我移除了10欧姆电阻器、认为电源轨不再出现压降。 然而、在某些转换期间、器件再次返回所有零。 电源轨现在在5伏时保持紧凑、但我不知道消耗了多少电流。

这是一个已知问题、或者我们的芯片连接不良。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    您所描述的可能是由于某种类型的电气过载事件导致的闩锁问题、该事件超过了数据表中的一个或多个绝对最大值。  当其中一个输入超过绝对最大电压时、可能会产生100mA 瞬时电流、导致输入电流流经内部 ESD 保护二极管。  当电流超过100mA 时、这会导致寄生 SCR 导通。

    由于多种原因、可能会超过绝对最大值规格。

    由较高电压轨供电的外部输入放大器超出范围、超出 ADC 的输入电压额定值。

    模拟和数字接地引脚的电压瞬态差超过+/-0.3V。  如果您在电路板上使用单独的模拟和数字接地层、任何流动的瞬态电流都会导致潜在的电压产生、这很容易超过+/-0.3V 额定值并导致器件发生闩锁。  这是 ADS1174发生闩锁的最常见原因。  我们通常建议将 ADS1174上的所有接地引脚直接连接到器件下方的同一接地层、以提高性能。

    一个或多个电源轨上的瞬变。

    如果您可以共享显示 ADS1174以及基准和输入放大器的原理图、我将进行详细介绍。

    此外、请看一下这个 e2e 文章中关于器件接地的内容。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/641966/2545203

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以共享原理图、但只能私下共享。

    这个板是由离开公司的另一位工程师设计的,所以我必须是清洁工并且清理东西:D

    是的、接地平面是分离的。 它们位于同一层、但不在芯片本身上连接。 我尚未在接地引脚上看到任何长期电势差、但这可能是一件瞬态的事情。

    我读过另一篇文章。 此部件似乎存在一些已知的噪声问题。 此时、我将进行探测、以查看器件是否超过了任何最大电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源定序有多重要? 该板具有一些电压稳压器和一些比较器、可按顺序排列-我想知道其中一个比较器上的噪声是否会暂时关闭 ADC 芯片的电源轨、ADC 芯片的数字信号将超过电源轨。

    如果电源排序不像数据表所暗示的那样重要、那么我可以省去这个电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    电源排序对于正确复位器件非常重要。  但是、在电源稳定且数据首次出现后、您可以将 SYNC 引脚脉冲为低电平以强制进行复位。  在这种情况下、您无需遵守数据表中的加电建议。

    请注意、上述注释假定不超过绝对最大输入电压。  如果其中一个电源关断且仍存在输入电压、则这将超过绝对最大值规格。  当超过绝对最大电压时、将有电流流经输入保护二极管流入输入端。  如果电流峰值超过100mA、则可能会出现闩锁情况。

    只要输入电压不超过电源电压超过+/-300mV、您就可以省去此电路、并依靠/SYNC 脉冲在上电后正确复位器件。

    由于接地端是分离的、这是闩锁条件最有可能的原因。  我建议将 ADS1174上的所有接地端直接连接到模拟接地层、并运行一些测试来查看这是否会改善器件的运行。  在正常运行下、您可能不会看到两个接地端之间存在任何显著的电压差。  然而、由 ESD 冲击引起的任何瞬变、或者一些其他导致瞬态电流流经一个或两个接地层的高电流/电压瞬变、可能会产生高电压电势。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    还有一些新消息...我仍然怀疑此电路板上的电源序列电路。 ADC 连接到比 ADS1174稍早加电的微处理器。 尽管从您的解释中可以看出这可能是一个问题、但我还没有看到芯片在上电时发生闩锁。 实际上、它通常会很高兴地运行、读取读数的时间很长。 显然、只有当微控制器在非板载通信时才会出现此问题。 即使是这样、它并非始终是随机的。

    正如我提到过的、电源序列电路使用了几个比较器、它们没有迟滞和滤波功能(我稍后将介绍布局、因为这可能也不够)。 我怀疑非板载通信会在 PCB 上产生一些比较器拾取的噪声。 如果没有任何滤波或迟滞、这两种情况下都不会发生太多跳变。 这将关闭芯片的所有电源、但1.8V 除外。 但是、微控制器将继续运行。 因此、这种情况很容易超出您所说的最高水平。

    今天下午、我绕过了电源序列电路并继续进行一些读数。 我还不准备宣布胜利,但董事会一直都在正常工作。

    我向您发送原理图后、您会发现这至少是一个潜在问题。

    此致、

    基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    根据您的观察结果、我不反对您关于需要清理上电电路的说法。  如果移除 IO 电源并且 MCU 仍在驱动输入、ADC 肯定不会表现良好。

    此致、

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题尚未解决。  

    绕过电源定序后、第1块电路板运行正常。

    第二块板经常进入闩锁状态。 与第一块电路板一样、我再次绕过电源排序。 在该电路板上、发现的症状是 ADC 读数被一个稳定但随机的值锁定(第一个电路板始终返回0)。 此外、芯片变得非常热。

    您建议在芯片上将接地平面连接在一起-因此我将对此进行尝试。 单个#30 AWG 导线是否足够? 如果不是、我必须提出更好的结果。

    供参考的是、PCB 将 AGND 和 DGND 分开、但它们位于同一层。 我注意到平面中有一些小木、有一些走线穿过小木。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    如果长度非常短、则30AWG 应正常工作。  希望您的模拟和数字电源的电源旁路电容器非常靠近 ADC。  您可以首先将这些电容器的接地回线短接在一起。  如果这不起作用、那么直接在 AGND 和 DGND 引脚之间的跳线是下一个最佳选择。  由于您看到闩锁的发生率很高、因此这应该会有所改进。

    最佳情况是在 ADC 下方使用实心接地连接重做电路板。  请查看这篇文章、该文章将更详细地讨论这一点。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/755516

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的技术人员使用#26 AWG 将2个 AGND 引脚连接到 DGND。 到目前为止、非常好。 我将继续测试。

    执行此电路板的工程师将 AGND 和 DGND 划分为同一层上的2个部分平面。 如果您可以相信、AGND 到 DGND 的距离大约为10英寸。

    尽管我不同意布局、但在他的辩护中、数据表对此极其矛盾。 从引脚说明中:

    "模拟接地;使用单个平面连接到 DGND"

    从"应用信息"部分:

    "接地平面:可使用一个同时连接 AGND 和 DGND 引脚的接地平面。 如果使用单独的数字接地和模拟接地、请将接地端连接到转换器或印刷电路板(PCB)的电源入口点。'

    是否有多人编写了此数据表? 数据表提供了3种处理接地平面的方法。 制作此电路板的工程师使用了"或电源入口点"选项、这显然是回顾中最差的选项、但根据数据表可以。

    我在这里与另一位使用此芯片的8端口版本的工程师进行了交谈。 他没有电源定序、对所有接地使用单个平面、并且在中驱动模拟时经常超出电源轨。 他还说这是不可避免的、因此使用了限流串联电阻器。 他报告说、在使用该器件的年份中没有出现延迟。

    根据所有论坛条目、接地是最大的问题。 这是你对我的最早看法-我认为你可能是对的。 那么、为什么数据表在这个关键问题上如此矛盾呢?

    基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    似乎已经删除了在电路板上的电源入口点连接接地的建议。  ADS1278是该器件的24b 版本、遵循所有相同的电路板布局要求、但不包含此声明。

    我将向 ADS1174数据表的所有者提出这一问题、以便在未来的修订版中对其进行更正。

    请告诉我将接地端连接在一起是否可以解决您的电路板的闩锁问题。

    谢谢!

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Keith。

    今天、我使用了定期发生故障的电路板。 通过我们提到的修复(使用#26 AWG 连接 AGND 和 DGND、绕过所有电源排序、移除电源串联电阻器等)、 我无法锁定芯片。

    明天、我的技术人员将在2个 PCB 上永久性地进行修改。 我将与这两者合作、看看情况是否有所改善。 如果是这样、我还可以再使用6个 PCB 进行更改并尝试它们。 我希望所有 ADS1174都来自同一批次、但至少有8个 PCB 会为我提供一定程度的"统计良好度" (TM)。

    我将在几天内发布结果。

    基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我将宣布在这个问题上取得胜利。 测试8块电路板(相同的测试装置、相同的测试)后、没有任何电路板出现闩锁状态。

    变更摘要:

    1.已完全拆下电源定序电路。 也许这是不必要的、但至少现在电路与评估卡设置相匹配(无电源定序)

    使用#26 AWG 导线将 AGND 连接到 DGND 以桥接 AGND/DGND 模块、从而有效地将 AGND 和 DGND 连接到芯片上(未来布局更改将有一个接地层来纠正此问题)

    3.将 RC 功率滤波器更改为仅 C、将所有 R 更改为0 Ω(防止电力线下降的预防措施)

    项目1有所帮助。

    项目2似乎是最重要的。"

    项目3只是一个预防措施。

    再次感谢、

    基因