This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:固件未在 MSP430 Launchpad 上运行

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, AFE4404EVM, AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/878374/afe4404evm-firmware-not-running-on-running-on-msp430-launchpad

器件型号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529AFE4404

您好!

我正在尝试在 MSP430F5529 Launchpad http://www.ti.com/tool/MSP-EXP430F5529LP 上运行 AFE4404EVM 固件。 这与 AFE4404EVM 电路板上使用的芯片相同。 我能够刷写并运行软件。 调试器的单步执行显示所有正确的初始化已完成、程序成功地迭代 while 循环。 但是、主机上未列出应用 USB 设备。  

我尝试使用 AFE4404EVM 板、它在我的 Windows 设备管理器中正确列出、我可以在其中更新驱动程序并成功连接 GUI 接口。  

我最初怀疑 Launchpad 上的应用 USB 和 ezFET 接口之间存在 USB 冲突。 但数据表说明、launchpad 上的 USB 集线器会处理这一问题。  

请如何解决此问题? 为了成功使用 launchpad 上的 AFE4404 EVM 软件、我应该采取哪些具体步骤?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uche、

    LaunchPad 通常具有仿真器和目标 MCU、我不确定在这种情况下为唯一 MCU 编写的固件如何工作。

    此外、由于我不是 MCU 领域的专家、因此我无法在这里为您提供帮助。 也许最好在 MCU 论坛中提出这个问题。

    如果您对 AFE 有任何疑问、我们很乐意为您提供帮助。

    此致、

    Prabin。