This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018:ADS1018QDGSRQ1

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/890942/ads1018-ads1018qdgsrq1

器件型号:ADS1018

您好!

我们将模拟 4引脚用作单端引脚,让我知道模拟引脚的泄漏电流。

认为11位分辨率是正确的。 已附加参考图像。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vanithkumar、

    我认为您应该从“输入阻抗”的角度来考虑 ADS1018的输入泄漏。 该(和其他 Δ-Σ) ADC 的输入是开关电容器输入。 该电容器相对较小、开关速率非常高、因此其作用类似于输入端的阻抗。 该阻抗将与分压器并联、并会引入误差。 下面是数据表中显示阻抗的一段努力。

     

    请注意、阻抗是典型值、因此您可以选择以下选项来最大限度地减小误差:

    1. 您可以假设典型值准确、并且在数学上正确无误、以应对分压器误差。 这不是最佳方法,因为阻抗可能非常+/-20%。 但是、应用校正优于不应用校正、在许多情况下、误差是可以接受的。
    2. 可以通过减小分压器阻抗来最大程度地减小误差。 典型输入阻抗大于3Mohm、因此较小的外部电阻不会对您的结果产生太大影响。
    3. 您可以校准此误差。
    4. 请参阅下面显示误差的计算和仿真。

    但愿这对您有所帮助。