This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:转换延迟

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/879100/ads131a04-conversion-latency

器件型号:ADS131A04

大家好、

该应用需要一个4通道同步 ADC 并需要知道转换延迟、那么您能否帮助确认 ADS131A04的转换延迟是否在2ms 内满足以下要求?  

ENOB 应至少为14位。

2.输出数据速率应至少为300Hz。

如果在2ms 内、您可以请求帮助确认 OSR 和增益设置吗? 如果没有、您能否帮助推荐具有相同要求的另一个4通道同步 ADC?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    对于大多数数据速率、ADS131A04能够达到14位有效分辨率(基于 RMS 读数)、但是噪声也取决于 PGA 增益、电源运行情况和基准。 我将在第23和24页查看数据表的表1至表4。 第二列中列出了数据速率、显示了不同 PGA 增益的其他列中的有效分辨率。 请注意、第22页介绍了有效分辨率。

    对于转换延迟、有两个分量。 首先、ADS131A04使用 sinc3数字滤波器。 该数字滤波器需要三次转换才能完全稳定测量的滤波器。 此外、ADC 数据还有一个输出缓冲器、该缓冲器需要多一个数据周期才能将数据从 ADC 传输到 DOUT 缓冲器。 您可以将其视为四个数据延迟周期或三个延迟周期、但您需要再等待一个周期来收集数据。

    通常、我认为异步中断模式是我们从器件收集数据的标准方式。 /DRDY 用于指示数据何时可用、主器件可在该指示后收集数据。 以下是数据路径的图形方式:

    对于每次完全稳定的数据、您可以通过以下两种方式之一收集数据:

    1、等待4个/DRDY 周期、仅收集第4个数据。

    2.等待3个/DRDY 周期的组、然后再等待一个数据周期来收集数据

    无论如何、如果所需的总数据速率为300Hz、ADC 应能够在高达2048 (Fdata 为2kHz)的 OSR 设置下收集稳定的数据。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢详细的解释。 我将使用第一种方法来收集数据。 为了在执行唤醒命令后将延迟保持在2ms 内、我将 Fdata 设置为不小于2kHz。

    此致!

    Hao