主题中讨论的其他器件:DAC8830
我在 SMT 分线板上测试此 DAC、我观察到我必须使用的两个器件都存在非常奇怪的行为。 在10MHz 时、我需要为 VDD 提供5.3V 电压以更新输出、在40MHz 时、它在3.6V 时更新、在80MHz 时(远远超出规格)、它在我所需的3.3V 电源电压下更新。 除了我的示波器之外、没有任何东西连接到我的输出、并且正在使用内部基准。 增益寄存器已使用0x040101命令进行更新。 示波器已验证我的命令是否已正确发送(我也可以与其他 SPI 器件可靠且无错误地通信)。
我能够以较低的速度和较低的电源电压读回器件 ID、并接收到预期的输出。 我真的很困惑。 有人能解释我为什么观察这种行为吗? 同样、我能够在更高的电源电压下自由操控输出、而不会出现任何问题。