This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC081C081:HO w 估算 Vref 和 VA 轨之间的电压差

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/901366/dac081c081-ho-w-estimate-the-voltage-difference-between-vref-and-va-rail

器件型号:DAC081C081

大家好、

   DAC081C081CISC (6引脚)在 VA 引脚上的设计电压为3.3V、其中 VA 引脚也用作内部 DAC 的基准电压。 我的问题是如何估算最大值 输出电压电平? 猜中的 DAC Vout 实际应小于3.3V。 那么、如何根据数据表上的参数计算差分电压?

  客户测量的 VA 为3.277V、但输出电压仅为3.153V。 因此  

如何计算电压差?

2.有什么方法可以使 Vout 高于3.2V?

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管输出缓冲器的额定工作电压轨到轨、但它仅适用于2K 负载。 在这种情况下、您可以预期输出电压最大值为 VA。

    我是否可以知道客户连接到 DAC 输出的负载类型?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗? 您在这里需要其他帮助吗?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

      输出电流约为10mA。 那么、如何计算差分电压?   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这些器件有点旧、因此我看不到任何有关余量电压要求和负载调节的规格。

    但是、通过查看数据表、我们可以计算出大致的负载调节(不过不是很精确)。

    如果您需要大于3.2V 的电压,请在10mA 负载电流下提供3.4V 的电源电压。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗? 您是否需要其他帮助?

    此致、

    AK