This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598S:ads8598s 带宽是否受内部 LPF 限制?

Guru**** 2532000 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8598S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/890684/ads8598s-is-ads8598s-bandwidth-limited-by-internal-lpf

器件型号:ADS8598S

我 想我可以使用具有200ksps 的 ADS8598S 将20kHz 信号完全数字化。 但我感到困惑的是、ads8598s 的内置 LPF 在16kHz 时具有–3dB 的截止频率

为什么 ADS8598S 具有截止频率比奈奎斯特频率低得多的抗混叠滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    你是对的。  此滤波器将限制您的带宽。  包含此滤波器的原因是为了提高噪声性能(即、1Mohm 输入电阻会产生热噪声、这在许多应用中可能是一个问题)。  大多数具有集成模拟前端且使用1Mohm 输入电阻器的类似 ADC 具有类似的限制。  其中一个例外是 ADS8686。  很抱歉、如果此滤波器限制了您应用中此器件的使用、但无法绕过该滤波器。  

    谢谢、