This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:ADS1263

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS1263, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/872771/ads1263-ads1263

器件型号:ADS1263
主题中讨论的其他部件:ADS1248ADS124S08

您好!

最近我发现一个应用、其中使用了高达200Vdc 的 ADS1248输入(下图)。

我假设这是可能的、因为它是内部 PGA 级。

是否可以执行此类应用? 如果是、那么 ADS1263也能够

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6101930:

    ADS1263的内部 PGA 允许其测量具有高输出阻抗(例如大电阻分压器)的电压源。 但是、ADS124S08的绝对输入电流和差分输入电流较小、因此我希望 ADS124S08在这种特定类型的应用中表现得更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您的快速回复。

    然后、根据这种情况、只要输入电流处于标准范围内、它就可以接受高达200Vdc 的电压(如所附的原理图中所示)。

    在不损坏器件的情况下、我可以在电压范围内实现多高的电平(在 AINx 端子上)?

    感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6101930:

    在打开内部 ESD 二极管之前、模拟输入可耐受高达 AVDD + 0.3V 的电压、而内部 ESD 二极管可在10mA 的连续电流下运行、而不会降低器件可靠性。 因此、只要您将输入电流限制在10mA 以下并确保 AVDD 电源轨能够灌入电流(在某些情况下可能需要在 AVDD 和接地之间连接齐纳二极管)、您就可以超过 AVDD + 0.3V 的绝对最大限制、 如数据表中的表7.1所示。