This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:过度故障、其中1278将 AVDD 与 AGND 短路

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/889890/ads1278-excessive-failures-where-the-1278-shorts-avdd-to-agnd

器件型号:ADS1278

我们构建了7个新设计、每个设计使用2个 ads1278。 我们有多个 ADS1278在 AVDD 和 AGND 之间形成内部短路。 由于电路板太少,我不禁要问我是否有设计缺陷。

一个候选项是上电序列。 数据表要求在 AVDD (5.0V)之前在 IOVDD (3.3)之前将 DVDD (1.8V)设置为 VDD (3.3V)。

但是、我的系统中的另一个部件需要在较小的电源之前出现较大的电源。 在1.8之前的3.3之前的5.0。

为了符合这些相反的要求、我发现了一个可爱的器件、它控制加电序列并确保所有三个电源电压上升到1.8V、并且3.3和5电压上升到3.3V、然后自身上升到5。

数据表显示 DVDD 在 IOVDD 之前、但它不提供所需的最小延时时间。 实际上、如果 DVDD 和 IOVDD 连接在一起、它允许它们一起出现。 是否存在最小延时时间?

在 ADCSYNC 重新同步内部逻辑之前、违反上电序列会造成永久性损坏、还是仅仅是不准确的操作?

另一种可能的损坏备选方案是模拟输入引脚、但驱动模拟输入的运算放大器由与 ADC 相同的 AVDD 供电。 运算放大器输入全部被二极管钳位到电源轨上。

是否有其他人遇到过类似的故障? 问题结果是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    电源序列对于实现可靠的上电复位很重要、但只要加电期间不超过绝对最大输入额定值、故障的电源序列就不会损坏器件。

    ADS1278对 AGND 和 DGND 引脚之间大于+/-0.3V 的电压差很敏感。  如果这两个接地回路未直接连接到 ADC 旁边或下方的同一接地层、则任何电流/电压瞬变都会导致器件锁定。  如果瞬态足够大、则器件可能会受到永久损坏。

    查看此最新帖子、了解有关此主题的更多信息。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/850986

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/755516?-FAQ-PCB-Layout-Guidelines-and-Grounding-Recommendations-for-High-Resolution-ADCs

    否、违反上电顺序不会损坏器件。  只要在电源稳定且输出数据可用后发出 ADC 同步、它就应该正常工作。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Keith、

     

    我有两个 ADC 和一个 DAC。

    我在模拟接地层将 ADC 数字接地端和模拟接地端连接在一起、并在 DAC 上使用0欧姆电阻器将整个数字接地端连接到模拟接地端。

     

    因此,我的问题似乎不可能是电源接线问题。

     

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    根据您的描述、器件似乎由于超出其中一个绝对最大值规格而损坏。

    加电期间、您的某个电源是否可能暂时超出绝对最大限制?  我已经看到一些负载非常轻的开关电源在加电期间过冲相当多。  此外、对于极低的 ESR 陶瓷旁路电容器、如果您将电源热连接到电路板(电源已通电)、则会看到电源电缆中的寄生电感和电路板上的电源旁路电容器导致的大过冲。

    另一个想法是、由于您具有单独的模拟和数字接地层、如果存在较大的瞬态、则可能会超过数字输入引脚的绝对最大额定值。  如果此瞬态导致超过100mA 的电流流动、器件肯定会发生闩锁、从而导致永久性损坏。  但是、我认为这会显示为 IOVDD 和 GND 之间的短路。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有办法在加电期间发送示波器的.png。 该屏幕截图是电路板输入功率、而不是 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    可以、您可以包含 PNG 文件。  单击"插入附件"图标并上传图像。  然后、它将显示在消息正文中。

    此致、
    Keith