This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:测量值不稳定

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/869962/afe4300-unstable-measurement-value

器件型号:AFE4300

大家好、我是韩国首尔峨山医疗中心的研究员。

我目前正在使用 AFE4300芯片制作阻抗套件。

但我有一个问题。

起初、使用 AFE4300板进行操作。

在过去尝试使用用户指南中所示的基准电阻时、该值会正常输出。

然后、我使用 AFE4300芯片构建了一个新的 PCB。

同样、电路也是使用已知的电阻器和电容器构建的。

进行测量时、将测量值编程为每0.5s 重复8k - 16k - 32k - 64k - FWR。

但是、该值在64kHz 时输出不稳定。

您能告诉我们为什么?

如有必要、我将随附一个代码。


感谢您的阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daehyeon、您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4300正在选择性披露。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我就此事向 biosensing_safe-support@list.ti.com 地址发送了一封电子邮件。

    但我已经听了几天了。

    请查看。

    我的地址是 a01088730613@gmail.com。