This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7823:定时转换为 DAV

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/879743/amc7823-timing-convert-to-dav

器件型号:AMC7823

您好!

对于 FPGA 仿真、我尝试设置外部 AMV7823的实际模型。 目标是帮助为所需的处理周期选择最佳的内部 FPGA 时钟频率。

在数据表中、在外部触发模式下、我找不到任何有关转换为 DAV 时间的规格。

我是否可以假设最坏情况下的时间转换为 DAV 为5us (200kSPS)?

谢谢、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    ADC 以大约200ksps 的速率进行采样、但触发器中存在一些数字延迟(尽管较小)。  此外、这款200ksps 适用于单通道。  如果您启用了所有通道、那么您将在它们之间复用 ADC。  例如、如果您启用了所有8个通道、则在 DAV 被置为有效(~40µs)之前、它将获取8个样本。  1µs 采样率典型精度中大约有10%的裕度、以及中的 Δ t 延迟(非常保守)、则可以通过以下公式估算延迟:

    t (CONV-DAV)= 1µs μ s +(Nchannels×5µs×110%)

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hej Paul、

    感谢您的澄清。