This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:TSW14J56EVM 下载固件失败

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20EVM, LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871867/tsw14j56evm-tsw14j56evm-downloading-firmware-failure

器件型号:TSW14J56EVM

您好!

 这些天我在调试 ADS54J20EVM 和 TSW14J56EVM、然后连接了它并根据用户指南进行了 GUI 配置。首先加载了 ADS54J20EVM 配置文件、 LMK04828 PLL 被锁定、然后打开 HSDC Pro GUI 以下载 TSW14J56EVM 的固件、当我选择下载文件时 要引导 GUI 弹出消息(pic1)并下载失败、我找不到原因、您能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    确保进入 TSW14J56EVM 的5V 电源能够提供至少4A 的电流。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      好的,我将尝试更改电压稳压器并再次执行它。

      谢谢、Jim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

      当我将电源更换为5V/5A 输入时、错误仍然会出现。它与软件或其他软件有关吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确保您的系统具有 LabVIEW 2014补丁文件。 它们可轻松在线获取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ujwala,

      我是否可以询问哪个版本?32位或64位?

      谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    发生此错误时、TSW14J56EVM 上的8个状态 LED 的状态是什么?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

      您提到的8个 LED 是 D1~D8?它们会短暂亮起、然后在我下载固件时熄灭。

       我很抱歉告诉您、我昨天购买的直流电源在 C.V 模式下不能提供超过4A 的电流、当我再次尝试时、新电源将启动。

      非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    您的所有症状都看起来像电  流能力不足的电源。 我认为您的新电源应该可以解决您的问题。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

      这,在 pico 中n‘t 下载成功?用户指南说明它采用30~40 sensconds 但在下载完成时无法接收到任何消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    下载固件只需几秒钟。 完成后不会出现弹出消息。 您将看到一个接口类型名称、如红色框中所示 、GUI 右下角的状态将显示为"idle"。   状态 LED D8应亮起、D7和 D6应熄灭。 如果 D8关闭且 D7和 D6打开、则电路板 DDR 校准失败、需要更换。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Jim、

       LED 状态正常。非常感谢您的支持