主题中讨论的其他器件:ADS8684
我不使用 ADS8688EVM、因为我没有 EVM 和 SDCC 的原始 SD 卡。
您是否向我发送了用于恢复 SD 卡内容的链接?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我不使用 ADS8688EVM、因为我没有 EVM 和 SDCC 的原始 SD 卡。
您是否向我发送了用于恢复 SD 卡内容的链接?
重新编程卡之前、请尝试插入和拔出 SD 卡几次。 有时 SD 卡连接不是很好、进出通常可以解决这一问题。 如果需要、请尝试使用随附的 SDCC SD 卡 Zip 文件。
这是 ADS8688EVM 上的文件。 我检查过它几次、如果是0KB、则检查大小。 不确定是否需要此文件、但它来自的 EVM 工作正常。 一般而言、我发现插件和插件技巧确实是所需的、我不必重新编程 SD 卡(防止损坏)。 当然、如果这是一张全新的卡片、您需要重新编程。
请告诉我这是否能解决您的问题。
我没有 SD 卡的原始目录树、因为 SDCC 和 EVM 的 SD 卡丢失了。
我以 FAT32格式的文件系统格式创建了其它 SD 卡,并将文件放在磁盘的根目录中。
但设备管理器未检测到 SDCC。
仅启用 D5电源 LED。
SDCC 的 SD 卡是否只能在根目录中包含两个文件?
SDCC 是否可以正常工作或在没有 EVM 的情况下检测?
包含 EVM 文件的配置单元 为空。
Сan 您下载光盘副本?
之前、我尝试对 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS8684_8 EVM GUI\Configuration Files\App & MLO Files\中的文件执行以下操作
将 APP_SDcc 重命名为 APP 并复制到 SDCC SD 卡。
2.将 APP_EVM 重命名为 APP 并复制到 EVM SD 卡。
3. MLO 文件将复制到 SDCC SD 卡。
但结果相同。
是的、我尝试使用这些链接。
我将名为 SDCC-SD-CARD.zip 的配置单元的内容放入 已建立的 SD 中。
在我将 SD 插入 SDCC 并插入 USB cabel 后。
SDCC 上仅触发 D5。 当我插入 USB cabel 时、Windows 的设备管理器未检测到 SDCC。
名为 ADS8688EVM-SD-CARD.zip 的配置单元 为空
但我知道 名为"app"的文件必须位于 EVM 的 SD 卡上。