This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688EVM-PDK:EVM 和 SDCC SD 卡文件系统恢复

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888685/ads8688evm-pdk-evm-and-sdcc-sd-cards-file-system-recover

器件型号:ADS8688EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8684

我不使用 ADS8688EVM、因为我没有 EVM 和 SDCC 的原始 SD 卡。

您是否向我发送了用于恢复 SD 卡内容的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新编程卡之前、请尝试插入和拔出 SD 卡几次。  有时 SD 卡连接不是很好、进出通常可以解决这一问题。  如果需要、请尝试使用随附的 SDCC SD 卡 Zip 文件。

    e2e.ti.com/.../SDCC_2D00_SD_2D00_CARD.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 ADS8688EVM 上的文件。  我检查过它几次、如果是0KB、则检查大小。  不确定是否需要此文件、但它来自的 EVM 工作正常。  一般而言、我发现插件和插件技巧确实是所需的、我不必重新编程 SD 卡(防止损坏)。  当然、如果这是一张全新的卡片、您需要重新编程。

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    e2e.ti.com/.../ADS8688EVM_2D00_SD_2D00_CARD.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 SD 卡的原始目录树、因为 SDCC 和 EVM 的 SD 卡丢失了。

    我以 FAT32格式的文件系统格式创建了其它 SD 卡,并将文件放在磁盘的根目录中。

    但设备管理器未检测到 SDCC。

    仅启用 D5电源 LED。

    SDCC 的 SD 卡是否只能在根目录中包含两个文件?

    SDCC 是否可以正常工作或在没有 EVM 的情况下检测?

    包含 EVM 文件的配置单元 为空。

    Сan 您下载光盘副本?

    之前、我尝试对 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS8684_8 EVM GUI\Configuration Files\App & MLO Files\中的文件执行以下操作

    将 APP_SDcc 重命名为 APP 并复制到 SDCC SD 卡。
    2.将 APP_EVM 重命名为 APP 并复制到 EVM SD 卡。
    3. MLO 文件将复制到 SDCC SD 卡。

    但结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyachaslav、

    您是否在我的论坛帖子中看到了链接?  链接包含 SD 卡的内容。  我想、当您说"您能下载磁盘的副本"时、您指的是 SD 卡。  如果您尝试了链接、请告诉我。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试使用这些链接。

    我将名为 SDCC-SD-CARD.zip 的配置单元的内容放入 已建立的 SD 中。

    在我将 SD 插入 SDCC 并插入 USB cabel 后。

    SDCC 上仅触发 D5。 当我插入 USB cabel 时、Windows 的设备管理器未检测到 SDCC。  

    名为 ADS8688EVM-SD-CARD.zip 的配置单元 为空

    但我知道 名为"app"的文件必须位于 EVM 的 SD 卡上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们更深入地研究了这种情况、您无法自行更新 SD 卡。  让我离线联系您、了解我们可以为您提供哪些选项。