This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231REF:ADS1231REF

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231, ADS1231REF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/879355/ads1231ref-ads1231ref

器件型号:ADS1231REF
主题中讨论的其他器件:ADS1231

你好。   我们将应变仪连接到此评估板。  我们无法在较低的输入范围内测量 UV 范围。 该器件在3V  VCC 下可支持的 UV 最低分辨率是多少

请分享与应变仪连接的任何应用手册的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    ADS1231专为采用惠斯通电桥类型配置的传感器而设计。  属于惠斯通电桥配置的应变仪元件称为称重传感器。  负载单元可以采用1/4、1/2和全桥配置。

    由于我不知道您使用的应变仪的具体细节、也不知道正在测量的应变类型、因此很难建议一种合适的方法将其连接到 ADS1231。  一种方法可能是创建自己的电桥、其中应变仪是其中一个桥臂元件。  通常、您不能仅将应变仪元件直接连接到 ADS1231、因为您必须满足 PGA 的共模输入要求。   

    National Instruments 提供了一份白皮书、可在网上查看、该白皮书涉及使用应变仪测量应变:

    https://www.ni.com/en-us/innovations/white-papers/07/measuring-strain-with-strain-gages.html


    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们将应变仪与惠斯通电桥配置相连。 应变计臂的输出作为此 IC 的输入。 我们无法测量较低的范围值,因此无法查询 IC 可以接收的最小输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    很遗憾、您提供的有用信息很少。  关于 ADS1231的性能、表1第6页的数据表给出了这一点。  最佳噪声性能为10SPS、无噪声位或峰峰值噪声是您确定性能时最有用的信息。  对于3V 运行、最佳情况通常为199.2nV。  这意味着您无法解析小于该电压的电压。  因此、这意味着您应该能够测量一个或更少的 UV。  对于 ADS1231REF、此电路板设计为从5V AVDD 而不是3V 运行。  那么、您是否已经修改了电路板、或者您只是在基准上施加一个外部电压?  您是如何将电桥连接到 ADS1231REF 的?  是否已移除短接跳线 J7和 J8?  您能否向我发送您的设置图片以及电桥中使用的应变仪和电阻器的详细说明?

    尽管如此、这是 ADS1231可能实现的目标、但外部噪声源会使测量结果变得更糟。  从桥接电路到 ADS1231REF 的布线可用作天线、并可拾取 EMI/RFI 等噪声源。

    我将再分享一条有关您的桥电路的信息。  如果您的电桥元件使输入偏离得太接近 AVDD 或 AGND、则您将超出 PGA 的输入范围。  此外、平衡电桥的输出端应具有0差分电压、以激励电源的1/2为中心。  如果使用的器件不匹配、您将看到和偏移、这必须在测量中加以考虑。  此外、对于3V 激励/基准、最大输入范围为+/- 0.5*3/128或+/- 11.7mV。

    此致、

    Bob B