This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:如何在发出 RDATA 命令后驱动 SCLK?

Guru**** 2760695 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/901430/ads1256-how-to-drive-sclk-after-an-rdata-command

器件型号:ADS1256

在发出 RDATA 命令后、您能否驱动 SCLK 八个周期、然后暂停一会儿、依此类推、直到您读取了构成样本的所有24个位? 或者、我是否必须在没有 Paus 的情况下驱动它?

/F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WREG 和 RREG 命令也有同样的问题。 或者让我重新表述问题。 能否在读取或写入所有寄存器的同时连续驱动 SCLK? 数据表中图1的时序特性表给出了命令(T11)之间以及 DIN 和 DOUT (T6)之间所需的延迟、但并未说明数据字节之间的延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredda、

    具体而言、对于读取数据、字节之间无需延迟、但同时添加延迟不会导致问题、只要使用 RDATAC 模式时数据在下一个/DRDY 脉冲之前计时。

    请务必尊重数据表中列出的特定命令之间的所有必要延迟、例如 T6、T11等

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我已经尝试了字节之间的延迟和无延迟、它正在工作。