This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3443:当我将 FPGA LVDS 驱动器引脚用于 SYSREF 时,它们是否需要耦合电容器?

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/872359/adc3443-when-i-use-fpga-lvds-driver-pin-for-sysref-do-they-need-coupling-capacitor

器件型号:ADC3443

您好!

我们将使用 FPGA 的 LVDS 驱动器来驱动 SYSREF。

该驱动器的输出特性为1.25V 共模电压和0.25 ~ 0.6V 差分摆幅。

我在过去的线程中意识到、该电路需要一个外部端接电阻器。

是否还需要耦合电容器? (因为 SYSREF 在内部具有0.9V 偏置电压)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaya、

    是的、由于您提到的内部偏置、建议交流耦合 SYSREF。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    感谢您的快速回复。
    我们使连接为交流耦合。
    顺便说一下、是否在没有交流耦合的情况下直接连接 NG?
     ※未来知识
    此致。