This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:1Hz 的频移。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/889687/ads1294-frequency-shift-of-1hz

器件型号:ADS1294

你(们)好

我们将 ADS1294用于 ECG 数据采集、我们面临以下问题。

我们将50Hz 信号馈送到 ADC、当我们在 MATLAB 中绘制信号的 FFT 时、显示51Hz、其他频率也会发生相同的情况。 我们要馈送的所有频率都将从给定的频率漂移1Hz。

ADC 采样率:500SPS

VREF:2.4V

此致、

Mukund

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukund、

    感谢您的关注!  

    这是否有任何变化、还是始终为+1Hz?  

    您是否正在使用 PDK 或这一部分属于您自己的设计?  

    您的信号发生器可能是错误的来源、您是否使用更精确的设备验证了信号发生器的性能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这是否有任何变化、还是始终为+1Hz?  

    =>它总是随所有信号发生

    您是否正在使用 PDK 或这一部分属于您自己的设计?  

    =>自己设计的一部分

    您的信号发生器可能是错误的来源、您是否使用更精确的设备验证了信号发生器的性能?  

    =>我们已经检查了为 ADC 提供输入信号的源的所有参数。

    经过长时间的故障排除后、我们发现内部振荡 器产生了启用外部2MHz 振荡器的问题、现在 ADC 输出中没有频率偏移、这个问题就可以正常工作了。

    对德州仪器非常失望。 我们几乎浪费了3个月来解决这个问题。 请检查并验证您的 ADS1294。

    此致、

    Mukund

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukund、

    我非常感谢你提请我们注意这一点。 我将确保设计团队了解此反馈。  

    我想从你们那里获得有关这个问题的更多信息。  

    器件 ID 是否正确返回、是否可以确认在加电后发送/RESET 脉冲或命令?  

    此问题是否适用于所有数据速率、所有 OSR 组合以及高性能和低功耗模式? 更改数据速率和 OSR 组合时、1Hz 差分是按比例缩放、还是始终为绝对1Hz?  

    为 FFT 收集多少个点? 纸槽尺寸可能太小、无法解析正确的输入频率。