This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:斩波稳定频率

Guru**** 2391835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/899345/ads1261-chopper-stabilization-frequency

器件型号:ADS1261

大家好、

你好。

在数据表中、有人说"为了减少失调电压、失调电压漂移和1/f 噪声、PGA 和调制器在高频时是斩波稳定的"。  斩波稳定频率是多少?  它与 通常 为7.3728MHz 的 fCLK 频率相同?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我将检查并尽快将其返回给您、谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您对此进行深入研究。

    此外、您能否确认 多路复用器电阻 RMUX 的值? 数据表指出:"当使用烧毁电流源时、请注意由输入路径中流经阻抗的电流引起的偏移误差、包括多路复用器电阻 RMUX "。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    斩波稳定频率为 FMod/OSR、最低频率为 FMod/64。 此外、fmod = fclk/8、那么  

    fchop=fclk/(OSR*8)。

    Fmod 是调制器时钟。

    fclk 是主时钟、可从下表中找到。

    对于第二个问题、内部多路复用器电阻 RMUX 应该非常小、我将与团队进行核实并将其反馈给您。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您分享实现斩波稳定频率的公式。

    我将等待您有关 多路复用器电阻 RMUX 的更新。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

     设计角度来看、多路复用器电阻 RMUX 介于200至500欧姆之间作为一个公平的估算值、它取决于输入引脚的绝对电压。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    你好。

    您能否解释  一下为什么 RMUX 依赖于输入引脚的绝对电压? 根据我们的客户、电阻是材料的固有属性、不依赖于材料上的电压幅度。 如果施加高电压、生成的电流会充分加热电阻器、从而改变电阻、但这对于多路复用器引脚上预期的输入范围是不可预料的。


    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

     多路复用器的导通电阻(Rmux)不是恒定的, 它是电源电压/输入电压的函数,因为它是一个常规的 Tgate 结构(PMOS 和 NMOS 通过0V/电源电压并联打开)。 PMOS 适用于正输入电压、NMOS 适用于负输入电压。  Rmux 是 N 沟道和 P 沟道 FET 的组合结果。 请参阅以下等效电路和相应曲线。


    有关详细信息、请查看 TI 高精度实验室-开关和多路复用器:导通电阻平坦度和导通电容

    还可提供技术文档: 《模拟多路复用器基础知识》1.

     

    此致、

    戴尔