This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:低阻抗 AGND/DGND 连接

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/879522/ads124s08-low-impedance-agnd-dgnd-connection

器件型号:ADS124S08

大家好、

对于数据表中的图117、建议在 AVSS 和 DGND 之间连接电容器。 应连接什么值、例如330nF 或0.1uF?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、您好!

    仅当 AVSS 不等于 GND (例如-2.5V)时才需要进行此操作。 我建议使用大于或等于0.1uF 的值。 330nF 也可以正常工作。