This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7883:

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/899338/ads7883

器件型号:ADS7883

您好!

对于 ADS7883断电模式、除以下几点外、器件是否可以进入断电模式:

  • 从 SPI 接口基于: “如果 CS 在第2个 SCLK 下降沿之后至第10个 SCLK 下降沿之前的任何时候变为高电平,器件将进入断电模式。”
  • VDD 上的低电压

 因为我们认为器件意外断电。  加电时、我们执行初始转换以使器件脱离断电状态。  之后、我们仅在所有16位时间内执行 CS 处于低电平的完整 SPI 读取事务。   

我们的 SPI 读取事务不处于固定的周期、这意味着在读取事务/转换之间可能存在毫秒至一秒的时间。

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看数据表、似乎没有其他方法进入断电模式、但我将与设计团队讨论以确认这一点。

     您怀疑器件为何进入断电模式?

    在初始转换、上电时、输出数据是什么? 这是预期的输出吗?

    要检查器件是否处于断电模式、 需要使用直流输入来确认采样数据。

    当器件正常工作时、使用已知的初始直流输入、照常对数据进行采样并确认预期输出。

    当怀疑器件已进入断电模式时、请将直流输入更改为明显不同的值。

    然后、当您为其加电时、初始转换将是确认其为断电模式的无效数据、或者确认其未进入断电模式的新直流输入。

    我建议使用示波器探测 ADC 的通信线路、以确认时序和固件。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我在设计中看到的问题、我有同样的 ADS7883SBDBV 问题。

    我的电路说明:

    +3.3V VDD

    输入是电压变化的脉冲方波、脉宽为300us。

     ADS7883SBDBV 用于测量这些脉冲的电压。 我经常会得到精确的测量。 间歇性地、我将得到错误的测量、但如果我在同一个脉冲上进行两次测量、则第二次测量始终非常精确。 只有第一个测量值间歇性不准确。 仅当输入电压处于低端时、此问题才存在

    错误示例:

    应产生十进制725的脉冲电压输入在第一次读取时可能读出十进制680、但在第二次读取同一脉冲时可能读出725。

    高电压良好示例:

    应产生十进制1200的脉冲电压输入将始终在第一次和第二次读取脉冲时读取十进制1200。

    发生误差的输入电压似乎对温度敏感。

    我怀疑器件处于断电状态的原因是、每当我收到错误的读数时、紧随其后的读数始终是准确的。 我看到断电时、第一个读数预计不正确。

    问题1:您能否解释我们在断电后第一次读取测量数据时应该看到的内容。  测量精度降低?  随机噪声? 零? 其他?

    问题2:是否存在超时、在经过一段时间后未进行任何测量、且输入电压接近零时、测量低压脉冲输入的精度会下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此操作已脱机

    此致

    Cynthia