This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8734:引脚端接

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/890029/dac8734-pin-terminate

器件型号:DAC8734

您好、先生、

您可以在此次查询中为我提供帮助吗?

AIN 和 VMON 等引脚如果不使用,如何终止?

悬空或连接到 GND?

谢谢你

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    由于 VMON 是三态输出、因此您可以将其保持断开状态或使用100K 电阻器接地。 对于 AIN 引脚、我建议将其连接至已知电压(最好为基准电压)、或保持断开状态。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。