This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121C021:数据表说明-电源噪声

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/879177/adc121c021-datasheet-clarification---power-supply-noise

器件型号:ADC121C021

团队、  

第5页:

 请参阅以下注释(1):

 我们的工程师正在尝试分析电源(VA)的滤波器(L-C ),不知道如何定义“通过/失败”标准。 由于没有“无噪音”的电源,用户如何定义“良好旁路”? 我们能否为此规格提供通用的定量指南?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这通常表示使用了正确的旁路电容器并将其放置在靠近器件的位置。  

    在这种情况下、数据表指出 VA 应具有0.1uF 和4.7uF 旁路电容器

    如果您正在寻找噪声的定量值、我建议将噪声限制在系统的 LSB 以下。

    这基于您正在使用的满量程范围。  

    LSB = FSR/2^12

    此致

    Cynthia