This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF85:问题产生单音信号

Guru**** 2880200 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/879323/dac38rf85-problem-generate-single-tone

器件型号:DAC38RF85

你好。

在电路板上、我按照说明获取单音输出。

我将 VCO 频率和 VCO_LF 电压变化调节为3。  我看到 PLL 看起来是这样的。

但在 DAC 的输出中、负电压恒定~-1V。

然后、我将 SPI 常数 SPIDAC 设置为0、  将 DACFS 设置为0、在输出中、我看到频率 、负 直流电压设置为-0.5V

我也有疑问。

1)。 从 "TI Designs 连续波相位对齐多音调发生器:直流至6GHz 射频采样 DAC 参考设计"

第6页 -"两个直流块的振幅可设置为1和2。"  

我正确理解直流块是 SPI 常量值 SPIDAC?

2)。   我是否可以在没有 JESD204接口的情况下生成单音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤金

    该常量值由 DAC38RF85中的两个 DUC 共享。 这里的任何更改都会影响两者。  要获得不同的振幅、请使用增益 AB 和增益 CD 寄存器。 我附加了一个示例配置文件、该文件可在两个不同的振幅下从 CHA 输出创建100MHz 和200MHz 音调。 使用100MHz 参考时钟将 DAC PLL 设置为6000MHz。 还附加了所使用的 GUI 设置。 未使用 JESD204接口。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC38RF85_5F00_NCO_5F00_100M_5F00_200M_5F00_ref_5F00_422.pptxe2e.ti.com/.../DAC38RF85_5F00_LMF_5F00_442_5F00_NCO_5F00_AB_5F00_100MHz_5F00_NCO_5F00_CD_5F00_200MHz.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jim。

    感谢您的快速响应。

    我无法在电路板中使用 GUI。 但我将寄存器从附加的 cfg 文件加载到 FPGA。

    PLL_LFVOLT 和 TEMPDATA 未与其一起正确读取。  

    我想我在设置上犯了一个错误、但我找不到错误。  我多次仔细检查了所有内容。

    以下是 PLL 使用的设置。  但有了它们、我在输出中得到负的 ofset 电压。  

    然后、我将 SPIDAC 设为0、 将 DACFS 设为0、我看到输出中的100mV 频率~50MHz、负 ofset 为500mV。

    我使用125MHz 参考时钟。 PLL_N = 1 PLL_M = 18。  

    NCO 频率- 62.5MHz。

    0x01 0x3000

    0x40b 0x0002
    0x431 0x0400
    0x432 0x110f
    0x433 0xc038

    0x10C 0x2620
    0x119 0x0001
    0x11E 0xc71c
    0x11F 0x1c71
    0x120 0x017c
    0x127 0x8888
    0x12F 0x0001
    0x128 0x0882
    0x128 0x0880
    0x130 0x0000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了一个问题。 在电路板中安装 了 TCM2-43X+变压器 、而 不是 TCM3-452X-1+。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您现在正在运行还是仍然需要帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用 TCM4-452X+代替 TCM3-452X-1+吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤金

    是的。 只需确保正确端接它、因为这是一个4:1变压器。 TI EVM 使用2:1变压器、因此如果您复制了原理图、则必须进行更改。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。