This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332EVM:更改 TR 开关时钟速率?

Guru**** 2767025 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/878799/tx7332evm-change-tr-switch-clock-rate

器件型号:TX7332EVM
主题中讨论的其他器件:TX7332

是否可以使用 TI 提供的 GUI 更改 TR 开关的开启和关闭频率? 默认情况下、电路板每毫秒(1kHz)发送一次脉冲序列。 看起来这与 TR_BF_SYNC 相关、后者的时钟频率为1kHz -如果可能、我们更愿意降低这一速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、您有几个选项可更改频率。

    第一个选项是更改 CPLD 代码。

    第二个选项需要更改硬件。 您将需要移除 TX7332 EVM 上的 R139电阻器、并使用 AWG 在 U10引脚#3上应用外部 SYNC 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部同步信号是否只是我们所需速率下的短脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我们您计划应用的信号(脉宽、速率)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该速率有多低、我们应该查看脉宽的范围? 我们的目标是大约250Hz 或可能更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我检查了数据表并探测了引脚。 引脚3似乎始终保持高电平为1V、引脚2是具有脉冲的引脚。 我们是否应该将自己的信号输入引脚2而不是引脚3?

    此外、我们如何轻松地修改 CPLD 的编程以更改同步脉冲速率、同时仍使用 GUI、而不会出现任何问题?