This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5689:DAC 将不启动。 它不进行转换

Guru**** 2813245 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/878689/dac5689-dac-will-not-start-it-is-not-converting

器件型号:DAC5689

我正在使用一对(4通道) DAC5689转换器。  在初始设计中、我希望在直通模式下运行它们、只有输入时钟(200MHz)和输出时钟以相同的速率运行。  。  

 

我的问题是、我无法让部件运行。  我没有从4个通道中的任何一个获得输出。  

 

以下是寄存器值:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/register-values.xlsx

我很明显遗漏了一些东西!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我已简要检查了您的寄存器设置、并请确认您是否使用双时钟模式、同时提供200MHz 的差分时钟输入、以正确锁定200MSPS 的 CMOS 总线。 请探测与 CMOS 数据相关的差分时钟、以仔细检查数据锁存器的设置/保持时间。 您使用的内插是1x、因此请确保 CLK2也由200MHz 的差分时钟驱动。 我已检查的寄存器为:

    请确保 DAC 输出偏置为3.3V、因为 DAC 是基于灌电流的架构、并且需要3.3V 偏置电流、以用于内部电流镜。 如果输出为直流耦合、则可以使用 DAC 输入端的串行数据来更改周围的串行数据并检查输出摆幅。 确保启用 serial_data_ENA 位并相应地更改 serial_data 寄存器(基于偏移二进制格式(寄存器1、位3、位2)的设置)。 例如、0xFFFF 是最大正摆幅、0x0000是最大负摆幅。

    所有其他设置已检出。 这是最基本的设置、因此我不会看到其他问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、我们将关闭此主题、直至听到您的进一步反馈。

    -Kang