This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122U04:验证 ADS122U04的 ADC 功能

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/890422/ads122u04-validating-the-adc-functionality-of-ads122u04

器件型号:ADS122U04

您好!  

在我的项目中使用 ADS122U04器 件,我的任务是验证 ADS122U04器件 ADC 功能,从器件数据表中我获得了一些验证 ADC 功能的要点。

请找到下表、其中给出了相应给定电压输入的输出代码:

查询:

给定的表是否用于 ADC 转换后给出的数字输出?

当我从函数发生器提供输入时,应该提供哪些有效的模拟输入来验证这些数字输出?

谢谢、

Maniram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maniram、

    数字输出代码与第35页上您从 ADS122U04数据表中引用的表14正上方的公式8相关。  一个计数或代码与所使用的基准电压和所应用的任何增益的最小可测量单元相关。  满量程范围(FSR)是 ADC 的测量范围,为2*Vref/增益。

    ADS122U04的数字输出代码采用二进制补码、其中正满量程代码为0x7FFFFF、负满量程为0x800000。  

    函数发生器的输出必须在 ADS122U04的测量范围内以及输入范围内。  输入范围如数据表第4页第6.3节的表格所示。

    如果使用函数发生器、则任何波形的输出必须处于 ADS122U04所用数据速率的可测量频率范围内。

    此致、

    Bob B