This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:负电源电压

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/872892/amc7836-negative-supply-voltage

器件型号:AMC7836

我想使用 AMC7836的 DAC 部件输出-5V 至0V、那么我能否为 AVEE 提供-5V 而不是-12V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarmad、

    在此配置中、您可以使用大于-12V 的电源。  请注意、如果电源为-5V、则5V 输出时的灌电流能力将受到限制。  我建议您选择一个电源电压、当 DAC 处于-5V 时、该电压将提供一些"余量"。  因此、我建议您使用-5.5V 或更低电压。

    谢谢、

    Paul