This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:器件锁存处于错误状态

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888398/ads7828-device-latch-in-error-state

器件型号:ADS7828

有时、AD7828似乎会在所有通道的数字输出与视在输入不匹配的状态下锁存。 例如、连接到 RTD 的通道的输入电压对应于19 - 25摄氏度(对应于系统中的实际温度)范围内的温度、 但该通道的数字输出对应 于-80°C 的温度。该状态会一直保持、直到系统重新上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这是奇数行为。 我需要一些背景信息来进一步调试它。

    锁存发生前、输入和 ADC 的状态是什么? 是否已使用万用表测量输入以确认电压正确?

     电源中是否存在任何毛刺脉冲/突降?

    这是针对每个通道还是仅针对一个通道发生的? 当发生闩锁时、无论任何通道上的输入是什么、器件都会继续发送不正确 的 SDO 数据?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cynthia、

    感谢您的回复。

    关于您的问题--

    1.锁存发生前输入和 ADC 的状态是什么? 是否已使用万用表测量输入以确认电压正确?

    到目前为止、我们很少看到这个问题、而带有 ADC 的 PCB 位于访问非常有限的单元内。 因此、我们无法验证 ADC 模拟输入上的电压。

    2. 电源中是否有任何毛刺脉冲/突降?

    我不知道。 我将运行更多测试并尽可能提供更多信息。

    这是针对每个通道还是仅针对一个通道发生的? 当发生闩锁时、无论任何通道上的输入是什么、器件都会继续发送不正确 的 SDO 数据?

    我们已经看到至少一个情况、其中每个通道都会受到影响。

    请注意、由于担心冠状病毒问题、我的公司已制定了一项在家工作政策、因此在未来几周内、我将有非常有限的机会进一步开展这项工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我知道、当您能够继续进行此操作和进一步调试时、请 再次联系我们

    此致

    Cynthia