This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684A:REFIO/REFCAP 电容布局路径

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/879216/ads8684a-refio-refcap-cap-layout-path

器件型号:ADS8684A

大家好、

根据数据表、我们知道 REFIO 和 REFCAP 到 REFGND 的电容器应靠近引脚放置。

如果我们想量化 REFIO 和 REFCAP 到 REFGND 的布局路径、您能否帮助我们知道不超过多长时间(mil)、您是否有一些标准?   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    此类布局没有标准、而且很难说布线应限制在多长时间。 但是、以下是有关 REFIO 和 REFCAP 的布局指南:

    1. 电容器应尽可能靠近 REFIO/REFCAP 引脚、请参阅数据表图128中显示的电路板布局建议(REFCAP 和 REFGND 之间为22uF+1uF 电容器、REFIO 和 REFGND 之间为10uF 电容器)。 此外、下面是 ADS8688EVM 的布局、即 REFCAP (引脚7)和 REFGND (PIN6)之间的电容器 C9和 C12、C7是 REFIO (引脚5)上的10uF 电容器。 它们靠近 ADC U2。
    2. 基准信号(REFIN)应首先通过 C7电容器、然后再施加到 REFIO 引脚5。 请参阅下面的 EVM 布局。

    希望这些信息对您有所帮助。

    此致、

    戴尔