This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:它能否处理500欧姆的负载?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/872896/dac8775-can-it-handle-a-load-of-500-ohms

器件型号:DAC8775

我的客户想了解我们是否有 DAC8775型号/ 可处理 500欧姆电压和电流负载的替代产品?

BR Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef、

    DAC8775可以驱动500欧姆负载以实现电流输出。

    对于电压输出、可以使用1k Ω 负载对器件进行特性描述。 因此、在500欧姆时、一些参数误差可能会更糟。 在线性运行区域内、输出阻抗被指定为0.01欧姆、以便了解如何计算误差的影响。