This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:VREF 和 AVDD 连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/878459/ads8638-vref-and-avdd-connection

器件型号:ADS8638

大家好、

如果我使用内部 VREF、AVDD 为3.3V、我能否直接连接 REF 引脚和 AVDD?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    选择内部基准电压时、REF 引脚充当基准去耦端子、因此应在 REF 引脚和 REFGND 之间使用电容器(10uF)、请参阅 ADS8638数据表中的图73。 请注意、REFGND 引脚应连接到模拟接地层(AGND)。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的回答。 我现在完全理解了。

    此致、

    Saito