This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:外部基准输入电流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/899352/adc128d818-external-reference-input-current

器件型号:ADC128D818

尊敬的论坛成员:

从先前的帖子中可以看到、在忙于转换时、峰值输入电流为5mA。

而在不进行转换时几乎为零、但5mA 峰值电流的典型占空比是多少?

提出要求的原因是得出一个实际的平均电流值。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我要承认、我能够找到的任何配套资料对输入电流没有太多的指导。 但是、根据内部时钟和 ADC 的基本设计、我相信、在器件转换时、外部基准的输入电流将显示为大约250kΩ Ω 的电阻。 例如、 如果外部基准电压为2.5V、则基准输入将显示为250kΩ Ω 电阻器、图10uA。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    非常感谢您的及时响应。

    根据您的评论、这是否意味着基准输入上也不会出现任何输入电流浪涌、而仅会根据内部250K 电阻器上的基准电压产生稳定的电流

    发生的情况?

    或者、在转换过程开始时、会出现一个小电流浪涌、以便为 S/H 电容器充电、在其余时间、如上所述、电流将流动?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    很抱歉、我没有注意到这篇文章有后续问题。  

    ADC128D818是一款 Δ-Σ 型 ADC。 该器件使用重复电容采样对输入电压和基准电压进行采样。 此外、ADC 使用许多样本进行单次 ADC 转换。 这种开关电容器周期性采样从采样电压中获取电荷并将其放电到 ADC 中。 这种重复的周期性采样表现为输入阻抗。  

    基本上、当 ADC 运行时、基准输入显示为250k 电阻的等效值。 但是、这是通过电流脉冲等效值实现的、并且不是连续的。  

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    非常感谢您提供的其他信息。