This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:将 ADS1292R 配置为 EMG 采集

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888841/ads1292r-configure-ads1292r-for-emg-acquisition

器件型号:ADS1292R

您好!

对于可穿戴 EMG 器件、我尝试通过 SPI 接口将 Arduino 与 ADS1292R 评估板相连。 我将 Arduino 串行引脚通过将导线焊接到 EVM 技术文档中所示的测试点连接到评估板的串行引脚。 编辑寄存器和从 ADS 读取数据的程序正在编译、没有任何错误。 但是、我担心通过从测试点24、56、47、11、46、52、42绕过 MSP430微控制器来连接另一个微控制器不起作用、因为我没有获得任何良好的输出。 请就此向我进行教育。  

此外、如果我将评估板连接到 Windows 7笔记本电脑中的 GUI、如何使用评估板中的 TX 和 RX 引脚将数据(EMG 电压)发送到智能手机应用? 我的意思是、是否可以这样做。 如果可能、我可以使用连接到评估板蓝牙部分的 HC05蓝牙模块仅传输 EMG 数据吗?

我们非常感谢您的帮助、因为我时间有限。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harikishore、您好!

    感谢您关注我们的 ADS1292R。

    遗憾的是、我们无法支持对评估硬件或软件所做的修改。 套件按原样提供、仅用于宣传我们器件的特性和性能功能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的想法是将采集到的数据传输到智能手机应用程序以进行实时监控。 还有其他方法可以实现这一目的吗?

    如果我使用串行引脚上的测试点将数据读取到 Arduino、该怎么办? 在 EVM 板连接到 GUI 时、我能否仅使用 DOUT 引脚串行读取数据?

    或者、我是否必须使用所有串行引脚并从 EVM 读取数据? 我只需阅读它。 所有寄存器设置、采样率和增益设置均由 GUI 控制。 只需要原始 EMG 数据。

    事实上,在修改委员会之前,我曾在这个论坛上发表意见,徵询技术意见。 并进行了修改。

    希望解决这个问题。 因为我无法再做任何实验工作或订购组件。 我们非常感谢您的任何帮助。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harikishore、您好!

    我了解您尝试做什么、因为这很常见、我已经阅读了您的其他帖子。 问题在于、每个人的应用以及他们在将硬件/软件连接到我们的过程中面临的挑战都是非常独特的。 虽然我们可以解释器件的工作原理、澄清信号在硬件上的连接位置等、但我们无法帮助您解决技术难题、例如将实时数据从评估板传输到 Arduino 平台。

    要让任何主机控制器解读 ADS1292R 中的数据、您需要共享 SCLK 和 DOUT (MISO)引脚。 我们使用 CPOL = 0、CPHA = 1来更改和锁存数据。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    只是为了清晰起见

    因此、在评估板连接到笔记本电脑中运行的 GUI 时、我可以使用其他控制器(如 Arduino)通过 SCLK 和 DOUT 引脚来检索 DOUT (EMG 数据从 AD 中输出)。 所有寄存器设置均由 ADS 1x9x EVM 软件控制、但我可以使用 SPI 从 DOUT 引脚提取数据。 这是板载处理器可以读取和写入数据、而作为我使用的外部控制器、只能同时读取数据?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harikishore、您好!

    如果 Arduino 控制器纯粹是一种高阻抗无源输入、可"监听" ADS1292R SPI 通信(与逻辑分析仪非常相似)、则可以正常工作。 您仍有可能将噪声耦合到 SPI 上并干扰数据完整性、因此请尽可能缩短连接时间。

    请记住、我们的 ADS1292R GUI 不支持连续实时数据采集。 我们仅支持收集有限数据集。 在这些数据集中收集的样本是连续的、但每个数据集与下一个数据集不是连续的。

    此致、